This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:在 LDO 电容器上使用4.7uF 电容器而不是3.3uF?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/758424/tm4c1290ncpdt-use-4-7uf-capacitor-instead-of-3-3uf-on-ldo-capacitor

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

TM4C123A/1290的数据表指出 、LDO 需要2.5uF-4.0uF 电容器。

因此、我的客户使用了3.3uF、但电容器制造商也不再使用。

它们能否在4.7uF 电容器上正常工作而不是3.3uF 电容器上正常工作?

这个问题的原因是电容器制造商继续提供4.7uF 电容器和引脚对引脚兼容的电容器。

  

此外、电容器具有频率特性。 TM4C 是否仅在直流组件上需要2.5uF-4.0uF 电容器?   2.5uF-4.0uF 电容器需要多大的频率范围?

 

我的客户迫切需要重新制作电路板。   请告诉我。

 

谢谢、此致、

M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然我不会预料到问题、但我只能建议它们保持在数据表建议的2.5至4.0uF 范围内。