This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:此设计是否有任何影响?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/758529/tms570ls3137-is-there-any-influence-about-the-design

器件型号:TMS570LS3137

降级:

请您帮助查看以下原理图、并提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、祝您好运、

    由于美国假日、在这一特定的 E2E 主题中、我们的响应可能会延迟到2019年1月2日这一周。

    最热烈的祝愿,祝大家假期愉快,新年快乐!

    此致、
    周德伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、祝您好运、

    R2是4.7K 欧姆还是47K 欧姆? 如果 R2=4.7k 欧姆、GIOB6引脚上的电压为24*4.7/(47+4.7)=2.18V、大于 VIH (2V)、电路正常。 如果 R2=47k 欧姆、则 GIOB6引脚上的电池电压为12V、超出最大输入电压(4.6V)。

    RC 电路(100千欧、1uF)为 GIO 引脚上的电压电平提供了一些延迟、以使其稳定。 如果 R2=4.7k 欧姆、则需要240ms 到达 Vi、需要46ms 到达 VIL (0.8V)。 这意味着、如果在施加24V 电压后的46ms 内读取 GIOB6 DIO、则会得到"0"或低电平。 240ms 后、您肯定会得到"1"或高电平。