This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:引导加载程序对 SRAM 存储器的影响

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/758333/ccs-ek-tm4c1294xl-boot-loader-effect-over-sram-memory

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

好的一天。根据我的信息、位于闪存存储器的引导加载程序代码从0x00000000 地址开始、然后在执行时它将范围扩展到 SRAM ".text 段"、然后我通过特定接口将我的应用程序发送到引导加载程序、以便在完成此过程后在闪存写入新应用程序 将执行新应用程序我的问题是,在执行新应用程序之后 ,引导加载程序在 SRAM 段中保留了任何空间(.text、.stack、.bss 和.const)吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一旦执行被转移到应用程序、就无需为闪存引导加载程序保留 RAM 中的空间。 如果从复位或应用程序调用中重新执行引导加载程序、则引导加载程序将重新初始化 RAM 空间。