请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我不熟悉 TM4C1294。 我了解了如何使用微控制器上的 UART0将输出打印到外部终端。 当我使用 printf 语句时、它会挂起、 当我暂停时、它会在 FaultISR 例程处停止。
静态空
FaultISR (空)
{
//
//输入无限循环。
//
while (1)
{
}
}
如何将 printf 语句用于终端? 我们可以这样使用 printf 吗?
我从 Daniel Valvano 的一个示例中复制了该示例。
UART 已初始化、能够与外部终端通信。
感谢你的帮助