This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:tm4c123gh6pm

Guru**** 2525220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/757928/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

       我无法启用 UART0、1和2以外的 UART。如何在 tm4c123g 中配置所有8个 UART。

此致、

Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在使用 TivaWare 驱动程序? 所有8个 UART 的配置方式都相同。 配置适当的引脚,然后使用适当的基址 UART0_BASE ... UART7_BASE。 您能描述一下您遇到的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

            我没有使用任何驱动程序。 我将通过寄存器访问 UART  

    SYSCTL_RCGCUART_R |= 0x00000020;
    SYSCTL_RCGCGPIO_R |= 0x00000010;
    GPIO_PORTC_LOCK_R = 0x4C4F434B;
    GPIO_PORTC_CR_R |= 0x000000FF;
    GPIO_PORTC_AFSEL_R |= 0x00000030;
    GPIO_PORTC_PCTL_R |= 0x00110000;
    GPIO_PORTC_DEN_R |= 0x00000030;
    UART5_CTL_R &=~(0x00000001);
    UART5_IBRD_R = i波特 率;
    UART5_FBRD_R = int波特 率浮点;
    UART5_LCRH_R = 0x00000060;
    UART5_CC_R = 0x00000000;
    UART5_CTL_R |= 0x00000301;

    我尝试过这样的操作、但无法发送或接收数据

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prakash、您好!

    我们不支持根据论坛指南进行直接注册编程(请参阅第4点): e2e.ti.com/.../695568

    如果您需要支持、请为您的应用使用 TivaWare: http://www.ti.com/tool/SW-TM4C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、
    感谢你能抽出时间。

    此致、
    Prakash