This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:库文件问题

Guru**** 2609565 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/757018/tm4c1294ncpdt-issues-of-library-files

器件型号:TM4C1294NCPDT

尊敬的先生,

我正在使用 TM4C1294NCPDT。 我正在尝试开发 CAN 通信、UART、GPIO 切换的简单代码。 我在编译器 Include 选项中包含了 Tivaware 路径、还在文件搜索路径中包含了.lib 文件、但仍然遇到以下错误:

我已包含 UART 和 GPIO 等的相应头文件 当我打开这些函数的声明(UARTprintf  等)时、它会跳转到写入这些函数的相应文件中、但 CCS 仍会给出编译器的此类错误。 您能不能告诉我们到底缺少什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisha、您好!

    这些文件未正确链接到工程、请参阅此帖子、其中说明了如何逐步链接 uartstdio 文件: e2e.ti.com/.../2787705

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生,
    我已按照这些步骤进行了更改、因为上述更改仍然存在相同的错误。

    Nisha Gosavi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nisha、您好!

    您能否将 CCS 项目导出为.zip 文件并发布它? 然后、我可以尝试从此处解决错误、并将其重新发送给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生,

    我已附上 zip 文件、请查看并建议必要的更改

    e2e.ti.com/.../CAN_5F00_Tx.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nisha、您好!

    您刚才错过了链接 uartstdio.c 文件。 您只链接了.h 文件。 链接.c 文件后,项目也会正确编译:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,主席先生,现在工作正常:)

    谢谢!!
    Nisha Gosavi