This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:配置 ADC 的采样率

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/757677/tm4c123gh6pm-configuring-the-sampling-rate-of-adc

器件型号:TM4C123GH6PM

我想将 ADC 的默认采样率更改为600kHz。

我们是否有任何类型的默认 API、或者我是否需要使用计时器每600ms 发送一次中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soummyadeb、

    在您的情况下、您可以将计时器配置为以所需的速率进行采样。

    但是、如果您没有使用计时器、则可以使用 ADCClockConfigSet API 来设置 ADC 时钟、从而设置采样频率。