This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 GSM 模块 SIM600将 Tiva C 系列与 Android 应用连接的代码

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/757787/code-for-interfacing-tiva-c-series-with-an-android-application-using-gsm-module-sim600

主题中讨论的其他器件:Energia

我想使用 GSM 模块 SIM600将 Tiva C 系列(TM4C123G)与 Android 应用相连接  

 工具是 Energia

我需要上述规范的代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kavitha、您好!

    根据我们的论坛指南、我们不支持 E2E 论坛上的 TM4C Energia。 请将 Energia 问题直接发送至主 Energia 论坛、网址为 :forum.43oh.com/.../