This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:RM44L920APGE NRST 引脚在上电后保持低电平

Guru**** 2951260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/757671/rm44l920-rm44l920apge-nrst-pin-keeps-low-after-power-on

器件型号:RM44L920

为什么 NRST 引脚在上电时保持低电平? 有什么可能的原因? 我们在外部使用10千欧的上拉电阻、但 NRST 仍然处于低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    nPORRST 信号如何? 在器件加电期间或者只要加电复位(nPORRST)被外部驱动为低电平、nRST 被驱动为一个较长持续时间的低电平输出。