This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LS3137至 TMS570LC4357向后/向上兼容?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/757561/tms570lc4357-tms570ls3137-to-tms570lc4357-backward-upward-compatible

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

您好!

我们正在使用多个 TMS570LS/LC 器件、由于我们的软件团队担心 ARM 内核的差异会导致软件维护问题、因此需要了解以下内容。

问题-

1.是否有白皮书描述了本软件是可以在 LS 和 LC 系列之间向后兼容还是向上兼容?

2. LC 系列的 A QFP 版本是否正在进行采样或采样?

--在项目2中,我们无法使用 BGA 版本,因为我们使用的是厚铜层,而且我们不能使用如此细间距的 BGA。

 

项目1:我们使用 QFP 封装的 TMS570LS3137 - ARM 内核 R4F、最大160MHz

项目2::现在使用 BGA 封装 中的 TMS570LS3137 ARM 内核 R4F,最大180MHz -但是想升级到 TMS570LC4357 ,BGA 封装,ARM 内核 R5F,最大300MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、您可以这么做。 但几乎是这样! TMS570LC4357可配置为与 TMS570LS3137相同的引脚排列。 它不是最佳(以太网引脚)、但是可行的。

    但有一些或多或少的显著差异:

    * TMS570LC4357需要比 TMS570LS3137更好的电源线。 例如、MCU 从睡眠状态唤醒时具有尖峰边沿电流峰值。  

    *是否使用 EMIF? TMS570LS3137可运行高达180MHz/2=90MHz 的总线。 TMS570LC4357仅可在高达300MHz/2=75MHz 的频率下运行。 理论上高达110MHz、但 CPU 时钟不是300MHz。

    *某些外设已扩展、但通常向后兼容(对于3137上的 ex SPI、在4357上被 MibSPI 取代)

    *软件方面存在很多差异。 引导代码不同。 软件必须将内部 RAM 分为共享(不可高速缓冲)和非共享(可高速缓冲)部分。 任何具有 EMAC 或 DMA 访问权限的存储器都需要"共享"。 EMAC 驱动程序需要修改4357错误(请参阅勘误表)。 存在很多差异、但可能只有一个具有条件段的 SW (安全认证规则有问题、但可以解决)。

    *许多其他详细信息