This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:与 TM4C129ENCPDT 微控制器的继电器电路接口

Guru**** 2609555 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/752737/tm4c129encpdt-relay-circuit-interface-with-tm4c129encpdt-microcontroller

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好、先生、

我需要将6V 继电器与微控制器(TM4C129ENCPDT)的3.3V 输出信号连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    微控制器输出仅为3.3V。 如果您需要连接6V 组件、则需要使用电平转换器。 您可能需要从以下 TI 电平转换器链接开始、或转到适合您应用的电平转换器的 mouser/DigiKey。

    www.ti.com/.../overview.html
    www.mouser.com/.../74VHC4316-29600.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    基于3.3V 继电器输出触发脉冲、我不确定 TM4C129ENCPDT 微控制器是否能够用作输入以生成计数
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用除 Diodes Incorporated 以外的任何其他公司制造的数字 NPN 开关。 它们在数据表中有多种不同的选项可供选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对您的设置不是很清楚。 您是否接收到来自继电器的3.3V 信号? 如果是、则 MCU 可以接收它。 请转至器件数据表电气部分、确保您的输入符合 MCU GPIO 输入电气特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈。 问题是否已解决? 我现在将关闭该线程。 如果问题未解决、您可以重新打开此主题、或者如果您有新问题、请打开新主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我从继电器接收3.3V 信号。
    我需要帮助如何从继电器发出3.3V 电路信号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经提到、MCU 需要3.3V 输入。 如果您的信号输入高于3.3V、则需要添加电平转换器。 如果您的输入已经是3.3V、则可以连接到 MCU、前提是您的信号还满足数据表中所示的输入引脚的 VIH 和 VIL。 当您已经说您从继电器接收3.3V 电压时、您要求您从继电器发出3.3V 电路信号、这也许我不理解。 也许您可以绘制一个图来进行说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我不确定、如果我向 MCU GPIO 端口引脚发送3.3V 信号-我们是否应该这样做?
    由于数据表中提到电流可以灌入或拉取一定数量的电流、因此电流是否存在任何限制、当我们将3.3V (+ ve)线直接连接到 GPIO 引脚时会发生这种情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您有哪种类型的继电器、以及如何在应用中将继电器与 MCU 结合使用? 通常、MCU 将驱动继电器的低压触发输入、以便为线圈通电、从而打开高压/电流侧的机械开关。 但是、在您的使用中、您会将继电器输出带回到 MCU。 如果您想详细说明、我不清楚您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我的应用是离散信号、输入侧24V 直流、但我们无法进行通信、因此使用继电器、它将根据该信号转换为3.3V、我想增加计数以显示在 LED 显示屏中
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否考虑过使用电阻器的分压器? 您使用的是什么继电器? 如果其输出(连接到 MCU)满足 MCU 的 IO 运行特性、则应该可以。 因此、请检查您的继电器数据表。