This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:将 SPI 用作额外的 UART 收发器

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/756560/tms570ls0432-using-the-spi-as-an-extra-uart-transceiver

器件型号:TMS570LS0432

您好!

有一份有关 将 SPI 用作额外 UART 发送器 SPNA234的应用报告。 还可以使用 SPI 外设接收 UART 吗?  

我很高兴能够使用 SPI 外设获得2Mbit/s 的波特率、而这是使用 SCI 无法实现的。

此致、

Dann  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dann、

    本应用手册提供了一种仅将 SPI 用作 UART 发送器的方法。 使用 SPI 来实现接收器需要更多的努力。 请与 ShivaniIyer (应用手册的作者)核实是否可以使用现有设置开发接收器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    如何与 Shivaniyer 联系?

    此致、

    Dann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dann、

    我很抱歉。 我注意到她在 TI 担任实习生。 TMS570LS0432只有1个 UART 端口。 如果您需要2个 UART、我建议使用 NHET 来实现第2个 UART。

    processors.wiki.ti.com/.../N2HET_EMU_UART_AppNote.pdf