This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDS570LS31HDK:访问外部8MB SDRAM 所需的 EMIF 和 MPU 设置。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/753312/ccs-tmds570ls31hdk-settings-for-emif-and-mpu-required-to-access-external-8mb-sdram

器件型号:TMDS570LS31HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

Hercules 安全 MCU 开发套件 TMS570 MCU 不为 EMIF 和 MPU 提供任何访问 SDRAM 的设置。

我无法访问 App Center 以获取帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    HALCoGen 具有 TMS570LS31x 的 EMIF 和 MPU 配置。 请对 LC43x 器件使用 EMIF 示例。 LC43x 和 LS31x 具有相同的 EMIF 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、现在工作正常。