请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C1294XL 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试校准屏幕、按钮在错误的位置响应(左侧有点偏)。 但我找不到任何应用程序来实现它。
此链接提到"校准应用程序"、但我找不到任何内容(PDF 中解释校准的链接已断开)。
至少有一些有助于校准的东西? 因为 touch .c 有许多数字、不能解释它们的实际操作(我想象它只是 X、Y 和 Z、三个数字)。
#ifdef 横向 328192、 // M0 -4352、 // M1 -178717056、 // M2 1488、 // M3 -314592、 // M4 1012670064、 // m5. 3055164、 // M6 #endif
此致、
Helder