This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129EKCPDT:可同时使用两个 CAN 和 USB

Guru**** 2609465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/757088/tm4c129ekcpdt-two-can-and-usb-can-be-used-at-the-same-time

器件型号:TM4C129EKCPDT

你(们)好

一旦 USB 使用了 bee、它只能使用一个。 是软件问题还是硬件问题? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    如果您需要将 PB0/PB1用于 USB OTG、则不能同时使用两条 CAN 总线。 CAN1引脚与 USB0ID 和 USB0VBUS 共享、因此如果 USB 接口需要这些信号、则它们不能用于 CAN、您只能使用 CAN0。