This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:使用 Energia 对两个 ADC 进行采样

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/756933/ek-tm4c123gxl-sampling-both-the-adcs-using-energia

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:Energia

我能否获得某种使用电路板中的两个 ADC 的示例代码、以便使用 Energia 对两个输入信号进行经皮采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soummyadeb、

    我们在 TM4C E2E 论坛上不支持 Energia、我们的 TM4C 论坛指南中对此进行了阐述。