This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:使用 JLink Base 调试器进行 TMS570调试

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/757047/tms570ls0714-tms570-debugging-using-jlink-base-debugger

器件型号:TMS570LS0714

您好!

我们将微控制器 TMS570LS0714用于我们的项目。
您能告诉我们我们是否可以使用 JLink Base 调试器进行调试吗?
我们使用的 IDE 是 IAR EWARM 8.22。

谢谢、此致、
Abrar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Abrar、

    是的、JLINK 仿真器支持 TMS570 Hercules MCU。 IAR Workbench 还支持 TMS570器件、