This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:如何使用 CC3120MOD Wi-Fi 模块?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, CC3120MOD, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/756371/rm46l852-how-do-you-work-with-cc3120mod-wi-fi-module

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGENCC3120MODCC3100

大家好!

今天我特别提出了两个问题、因此我决定将它们分为两部分。


由于我不熟悉 TI 控制器、并且没有任何关于如何使用它们或 Halcogen 的正式教育、我想问您有关如何使用 CC3120MOD WiFi 模块的说明吗?

我要执行以下操作。
我想使用此模块将信息从一个 TI 控制器发送到另一个使用相同模块的控制器、但我不知道如何执行此操作。 是否有在线提供的教程、或者您能否指导我如何解决此问题?

此外、我想了解有关该模块的更多信息、我不确定这是不是正确的选择。 我想知道我发送到另一个控制器的信息是否会被其附近的其他模块中断? 它如何对周围的断流器做出反应?

我还有一个与共享信息相关的问题、就是如何使用电线在两个控制器之间共享信息? 我知道我可以使用一些协议、如 UART、但 Halcogen 生成的关键是哪些函数? 如何实现这一点?

提前感谢!
Marc Hewitt