This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS320F28377/79和 TMS570LS1224之间的通信

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/755509/tms570ls1224-communications-between-the-tms320f28377-79-and-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: HALCOGENTMS570LS0432

对于 TMS320F28377/79和 TMS570LS1224之间的通信、我有几个问题、这些通信使用串行端口在 TMS320和 TMS570之间异步通信消息。 我在 TI 网站上没有看到很多使用这些芯片的示例。  

Leo Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    我建议使用 HALCoGen 为 SPI 和启动代码生成驱动程序。 HalCOGen 也提供了一个使用 SPI 的示例代码
    www.ti.com/.../HALCOGEN

    在 HALCoGen 中、打开"Help->Help topic->Examples->MibSPI 示例、或者您可以将示例用于具有相同 SPI 模块的其他器件(TMS570LS0432、TMS570LS31x)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否帮助提供此演示视频的源代码?

     

    C2000 F28379D 双核 LaunchPad 技术概述以及处理器间通信(IPC)演示

    http://www.ti.com/general/docs/video/watch.tsp?entryid=5133568269001