This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:TMS570LS3137

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/755745/ccs-tms570ls3137-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGENTMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI、

我想在 TMS570LS3137 HDK 上进行 EMIF 实验。

因为这是第一次接触 EMIF、所以我不知道如何操作。  

我在 HALCoGen 示例中找不到示例。

您能给我一个类似 HALCoGen 示例中其他模块的示例、指导我完成更多工作吗?

希望你能答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shuhua、您好!

    您可以使用 TMS570LC4357的示例。 两个器件上的 EMIF 模块完全相同。 我将为您编写一个简单的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的帮助。 在您的示例中、您能否提供不同的命令来与不同的存储器(例如 SDRAM/FLASM/SRAM)进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuhua、您好!

    以下是您的示例:

    e2e.ti.com/.../3542.TMS570LS3137_5F00_SRAM_5F00_Test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我得到了您的示例。 此外、您能给我一个 SDRAM 的示例吗? 因为我看到 TMS570 HDK 中有一个 SDRAM (IS42S16400J-7)。
    关于这一点、我实现 EMIF 测试的标准是什么。 您能给我一个具体的例子吗? 例如、如何使用 EMIF 进行写入和读取。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到分辨率。