This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:PBIST

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/753703/tms570lc4357-pbist

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们对 PBIST 有疑问:

1-在 TMS570数据表中,2个内存出现在 PBIST 自检中:AWM1 (RAM 组5)和 AWM2 (RAM 组18)

-->使用这些存储器的 TMS 函数是什么?

 

2-在数据表中,我们有不同的 PBIST RAM 速度可能性:

三倍读取慢速或三倍读取快速速度、例如 PBIST_ROM (RAM 组1)

->两种速度之间有何差异? 覆盖范围?

 

3-我们想使用 Hercules SafeTI 诊断库版本 V2.4.0、但我们观察到 PBIST 库和数据表之间存在差异。

示例:对于 Selftest_PBIST,

-有些群体不存在,例如 AWM1和 AWM2

-RAM 组号是不同的。 示例:数据表中的 PBIST RAM_GROUP VIM = 14、库中的 PBIST RAM_GROUP VIM = 10。   

 ->此库似乎与 TSM570LC4357不兼容。 您确认吗? 如果是、是否可以有兼容的库?  

此致

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    1. AWM 均值模拟包装器模块。 AWM1 RAM 组5:ADC1 RAM;AWM2 RAM 组18:ADC2 RAM;

    2.请参阅以下链接:

    3.我刚刚检查了库、对于 LC43x 器件、VIM RAM 是组14:

    在 sl_priv.h 中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    对两点"1-"和"2-"来说是可以的。

    关于第三点、我们希望了解更多信息:

    “SL_priv.h 文件” 与文档 SafeTIDiagnosticLibrary-User 的 Guide-v2.4.0.chm 不对应

    在文档中、PBIST_RAMGROUP_14是 HETTU1而不是 VIM (请参阅下面附加的文件)

    是否可以获得正确的文档?

    此致、

    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Christopher

    我将提交错误通知单以更新用户指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    本用户指南不包含 TMS570LC4357和 RM57的 PBIST RAM 组宏。 我已提交为 TMS570LC43x 添加 PBIST 宏的请求单。 这些宏存在于源代码中。