This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 TMS320C31的 USB 调试器/编程器

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/756326/usb-debugger-programmer-for-tms320c31

我正在尝试找到一个可与 TMS320C31芯片配合使用的 USB 调试器/编程器。 之前、我们使用了 Signum JDSNet (以及类似的设置)、但这些都已过时、不再受支持。 您是否有此问题的任何联系人或解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    遗憾的是,我们不支持 TMS320C31,因为它已停产。

    此致、
    Tsvetolin Shulev