This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:Tiva C TM4C123G 串行 COM 端口端子乱码/随机/块元素字符显示

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/756014/tm4c123gh6pm-tiva-c-tm4c123g-serial-com-port-terminal-garbled-random-block-element-characters-displaying

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

我尝试使用终端通过 UART COM 端口连接到 Tiva C 系列 TM4C123G、但它只显示随机/乱码字符、没有意义。 我已经尝试使用 PuTTY、Code Composer Studio 内置终端和 realterm 、没有任何变化。 感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、这意味着您的波特率不正确。 您将什么应用程序编程到器件中、以及您在"终端"中设置了什么波特率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    在器件管理器中、Stellaris 虚拟串行端口状态;每秒位数:'9600'、这就是我用于波特率的值。

    我已经尝试过来自车间实验室的'hello'和'bitband'程序。

    e2e.ti.com/.../Tiva_5F00_Serial_5F00_Terminal_5F00_Problem.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们的所有示例都使用115200波特。 检查以下行的示例:

    UARTConfigSetExpClk (UART0_BASE、SysCtlClockGet ()、115200、
    (UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE | UART_CONFIG_PAR_NONE);