This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:集成传感器集线器+ Kentec LCD 显示屏

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/753912/tm4c123gh6pm-integrating-sensor-hub-kentec-lcd-display

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

大家好、

我正在尝试在 tm4c123板上创建一个项目、该项目将使用传感器集线器来收集温度。 然后将该温度显示在 Kentec LCD 显示屏上。 我使用 所有引脚将 Kentec LCD 显示屏连接到 ti launchpad、并将4根导线连接到 launchpad 和传感器集线器以通过 i2c 进行通信。 传感器集线器引脚 J1.1连接到控制器的3.3V。 传感器集线器引脚 J2.1连接到控制器的 GND。 传感器集线器引脚 J2.7连接到 控制器的 PE4。 传感器集线器引脚 J2.6连接到控制器的 PE5。 这是正确的方法吗? 当尝试组合这两个文件时,sensorhub BoosterPack 和   。  我无法编译任何内容。 然后、我按照 launchpad 上的 i2c 手册进行了测试、但无法理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试让每个部件单独工作? 例如、您是否尝试了下的示例 /examples/boards/ek-tm4c123gxl-boostxl-senshub/temperature_tmp006示例本身和 /examples/boards/ek-tm4c123gxl-boostxl-kentech-s1/grib_demo? 在将两者结合在一起之前、让每个单独工作是一种学习和调试项目的简单方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否按照我在上面建议的方式进行了操作? 我现在将关闭该线程。 如果问题未解决、您可以重新打开此主题、或者如果您有新问题、请打开新主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在发布此主题之前、我能够让每个部分单独运行、当它们自己运行时、一切都正常。 将它们集成到一个代码中是我遇到问题的地方。 我认为这可能是因为示例代码中的某些定义可能会发生冲突。 我将 LCD 显示屏完全连接到 launchpad、将 sensorhub 的4个引脚连接到 launchpad。

    此致、

    Ranjot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您甚至没有使用 TivaWare 库。 您正在使用从某些其他来源下载的 DRM (直接寄存器操作)代码。 我们不支持查看您的软件。 如果每个部件单独工作、那么这是一个良好的开端。 当您将两者放在一起时、LCD 和 BoosterPack 是否都能通电? 您是否使用示波器或逻辑分析仪来调试 Booster Pack 上不起作用的内容? 示波器/LA 应揭示 I2C 接口中的错误。