This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C129X:DK-tm4c129x

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/753654/dk-tm4c129x-dk-tm4c129x

器件型号:DK-TM4C129X

我使用评估套件 DK TM4C129X。 在 LM Flash Programmer -> ICDI Firmware Update 中、单击 Update。 计算机已重新启动、连接时无法识别 DK TM4C129X。 器件管理器中没有 Stellaris。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您尝试更新 ICDI 固件的原因是什么?  

    -在更新固件之前、电路板是否正常工作?

    -请从 www.ti.com/.../STELLARIS_ICDI_DRIVERS 重新安装 ICDI 驱动程序。

    -当您更新固件时,LM 闪存编程器是否显示了任何错误消息?

    -您可以尝试使用另一台计算机吗?

    -您是否有其它可与计算机连接的板(EK 或 DK 板)?

    -如果您对电路板进行下电上电、它是否会再次被识别?

    -如果您再次更新固件会怎样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈。 问题是否已解决? 我现在将关闭该线程。 如果问题未解决、您可以重新打开此主题、或者如果您有新问题、请打开新主题。