请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已经成功发送和接收了 UART6公开数据、但有一个问题、 即 UARTCharPutNonBlocking API 仅 传输16个字节、那么我如何解决这个问题?
这里是 SEND 函数的副本
unsigned char DataTransmit[257];
空 UARTSend (uint32_t 数据长度)
{
对于(i = 0;i < dataLength;i++)
{
//将下一个字符写入 UART。
UARTCharPutNonBlocking (UART6_BASE、DataTransmit[i]);
}
}
BR、
哈尼