This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:编号的限制和配置相关性 时钟实例的示例

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/755390/rtos-tm4c1294ncpdt-limit-and-configuration-dependency-for-no-of-clock-instances-in-ti-rtos

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在使用 TI-RTOS 为 TM4C1294NCPDT 开发固件。

配置编号的任何限制 时钟实例的示例吗?

也是时钟的任何依赖项 有哪些实例? 例如 BIOS.swiEnabled = true/false 或配置 Clock.tickMode。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harshal、

    您可以创建的时钟实例数量没有限制。

    唯一影响 BIOS.swiEnabled = false 的是时钟函数在计时器的 ISR 中执行、而不是延迟到 Swi (由计时器的 ISR 发布)。

    Clock.tickMode 可以是 Clock_tickMode_Periodic 或 Clock_tickMode_dynamic。 动态模式在最大程度地降低功耗方面很有用、因为计时器仅在需要时触发(例如动态确定)、而不是在每个时钟周期触发。 注意:并非所有器件都支持动态 tickMode。

    Todd