This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:SDA 和 SCL 引脚可耐受5V 电压吗?

Guru**** 2608865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/755486/tm4c1294ncpdt-is-sda-and-scl-pin-5v-tolerant

器件型号:TM4C1294NCPDT

我了解 TM4C1242的 GPIO 引脚除了 USB 之外不能耐受5V 电压(我学习了通过允许5V 连接到数字输入来刻录芯片的硬课)

由于许多 I2C 设计都采用5V 电压、我想知道 SDA 和 SCL 是否"半5V 耐压"(SDA 和 SCL 都是漏极开路/集电极开路、因此5V 只是上拉至5V)? 如果是、对于5V 运行、建议使用哪种上拉电阻?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些引脚不能耐受5V 电压。 引脚和3.3V 电源之间有一个二极管。 这会将高 SDA 和 SCL 电平钳位到大约 Vio+0.3V。 输入钳位电流需要限制在2mA 或更低。 如果 I2C 总线在微控制器之前通电、则2mA 限制也适用。 在这种情况下、上拉电阻需要为2.5K 或更高。 I2C 总线上的其他器件需要支持3.3V 高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况下的正常解决方案是使用连接到3.3V 的上拉电阻器。 大多数5V I2C 器件将3.3V 视为有效高电平。