This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/755421/rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952

您好!

我们在电路板中使用了 RM48L952 Hercules 微控制器。

电路板上电问题。 微控制  器需要10秒的启动时间、但当电路板处于开启状态时、如果我复位、则没有问题。

请尽早答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从为 MCU 启动供电的时间是否为10秒(代码运行到 main())? 引导代码有什么作用? I/O 和内核电源从0V 到最小阈值需要多长时间?

    在 MCU 获得稳定电源(I/O 和内核)后、该器件将花费大约3500个振荡器周期来经历电源阶段(OSCIN 启动、闪存泵加电、闪存组加电)。 如果 OSCIN 为10MHz、这些电源阶段所需的时间将小于0.5ms、

    在这些电源阶段之后、CPU 复位被释放并从地址0x00000000中提取第一条指令、然后执行您的启动代码。