This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:F021闪存 API 认证

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/755447/tms570ls1227-f021-flash-api-certification

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

 在 F021闪存 API Sunil 的最新论坛条目之一中、Sunil 写道:

"是的、用于闪存 API 的开发过程经过认证、可用于要求符合 ASIL D 的应用。"

我们将使用此 F021闪存 API。 我们的验证和 验证专家希望获得认证白皮书、 否则我们不应在软件中使用 F021闪存 API。 他们不接受发行说明。

是否可以 获得 F021闪存 API 的认证文件?

此致

Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lars、

    我之前讲错了、当时我说闪存 API 本身是使用兼容的软件开发过程创建的。 我正在从与此主题相关的旧帖子中粘贴以下内容:

    F021闪存 API 库是在 TI 建立功能安全合规流程之前开发的。 为了继续支持我们的客户及其安全需求、我们追溯性地将静态和动态测试及其相关报告作为合规性支持包(CSP)的一部分、以便在安全系统中使用此软件组件。 目前、F021闪存 API 库包含在 TI.com 上提供的 Halcogen CSP 封装中。 如果您的公司没有使用 Halcogen 或不打算使用 Halcogen CSP、请告诉我、以便我们可以讨论 F021 Library 的安全处理方法。 请注意、在大多数情况下、 我们发现、软件的实际使用与安全无关、因为它仅用于对器件进行编程、就像在引导加载程序场景中一样、或者它用于在 EEPROM 仿真角色中写入的数据对安全并不重要。 如果数据对安全至关重要、我们建议对该信息实施相关的安全防护措施、例如数据冗余、写入数据块的 CRC 校验以及读回写入数据、以确保正确操作。

    我还将更正我提到闪存 API 开发过程的另一篇文章。

    此致、
    Sunil