This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:USBLIB 中提供的 USB 堆栈是否处理与集线器的分离事务?

Guru**** 2608865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/755112/tm4c129xnczad-does-the-usb-stack-provided-in-usblib-handle-split-transactions-with-a-hub

器件型号:TM4C129XNCZAD

与线程标题完全一样- USB 堆栈是否处理拆分事务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tony、

    从我可以看到的结果中、没有任何用于处理拆分事务的实现、因为我在库中看不到任何指示它处理开始拆分事务和完成拆分事务数据包的内容。

    看起来也不像以前请求过此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ralph 提供的信息。