This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1292NCPDT:tirtos_tivac_2_16_00_08

Guru**** 2608865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754633/rtos-tm4c1292ncpdt-tirtos_tivac_2_16_00_08

器件型号:TM4C1292NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

我正在尝试使用最新版本为 tm4c129exl 执行安全 IOT 测试。 我到达此错误。

JS:"c:/ti/xdctools_3_31_01_33_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第48行:XDC 运行时错误:找不到软件包 ti.net.http 指定的库'lib/http_NDK_wolfsl.aem4f'。  未在路径上找到它  

我曾研究过其他讨论,但没有找到任何解决办法。 我使用的是 CCS V8以及 CCSV6.1.2。 它们已与早期的编译  器版本一起安装、我使用的是 tirtos_tivac_2_16_00_08和 wolfsl-3.15.3、因为 wolfsl-3.8.0无法下载。 请做必要的事。

提前感谢

Basu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Basu、

    您使用的是哪个版本的安全物联网演示?

    您是否应用了以下主题中列出的修补程序? (该补丁是 TIRTOS 2.16.00.08支持的更新)

    e2e.ti.com/.../1846393

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Basu、

    您能否尝试从以下网站下载 wolfsl-3.8.0、并告诉我您是否仍然看到相同的错误: github.com/.../releases

    Jas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve

    我使用的是 V 1.0.0.7 IF 安全 IOT 演示。


    我尝试使用 tirtos_tivac_2_14_00_10

    我尝试连接补丁、但问题仍然存在

    谢谢

    Basu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我尝试安装修补程序更改了目录和其他参数,现在收到以下错误

    JS:"d:/DSP/secure_iot/secure_iot.cfg、第99行:xdc.services.global.XDCException: xdc.module_not _found:xdc.module:在 ti.drivers 包中没有名为'Config'的模块

    提前感谢
    Basu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ti.drivers.Config 模块已添加到 TI-RTOS 2.16中。 您是否可以返回到该版本而不是2.14?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    "ti.drivers.Config 模块已添加到 TI-RTOS 2.16中。 您能否返回到该版本而不是2.14?"

    如果您的意思是更改"products.mak "中的路径并构建库、我也为 TI-RTOS 2.16执行了该操作、但我没有得到答案。
    您能否指定此 secure_iot.cfg 的位置。 是否可以将其提取并添加到该位置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使我尝试更改链接资源中的路径、但一旦我应用并关闭、它们往往会采用旧路径、任何解决方案都是如此
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的解决方案、让我能够构建目标、NDK 路径就是问题所在

    谢谢大家