This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:VRCTL 寄存器

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1224, TMS470MF06607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754678/tms570ls1224-vrctl-register

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS470MF06607

在哪里可以找到 VRCTL 寄存器说明? 在 TRM 中(在我应该找到它的地方)存在差距。
下面您将看到 HalCoGen 和 TRM 中生成的文件之间的比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该寄存器未执行。 可以将其标记为保留。
    有关说明、请参阅此主题: e2e.ti.com/.../482907

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    在我从 QJ Wang 获取的示例中、有 VRCTL 配置(进入低功耗模式)。
    我很困惑。  该寄存器的功能是什么?

    /**-为正常运行、断电模式和唤醒后设置 GCLK、HCLK 和 VCLK 时钟源*/
    systemREG1->GHVSRC =(UINT32)((UINT32) SYS_OSC << 24U)
    |(UINT32)((UINT32) SYS_OSC << 16U)
    |(UINT32)((UINT32) SYS_PLL1 << 0U);
    
    /*启用低功耗模式*/
    systemREG1->VRCTL = 0x0F;
    
    /*关闭除主振荡器之外的所有时钟源*/
    systemREG1->CSDISSET = 0xFE; 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    编写代码(示例)的 MCU 是什么?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS570LS1224
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请向我发送指向此示例代码发布位置的链接。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅此主题: e2e.ti.com/.../743437
    王杰正试图帮助我。 在交谈过程中、我向他发送了我的代码、他通过私人邮件将此代码转售给我。 因此、该代码未发布在论坛上。

    但是、在搜索有关低功耗模式的信息时、我发现了以下主题:
    e2e.ti.com/.../1353599
    Sunil 建议将 VRCTL 寄存器配置为0x0F...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    第二个线程用于描述该寄存器的 TMS470MF06607。
    让我检查一下这个。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timm、

    正如我在私人消息中所说、该寄存器保留在 TMS570器件中。