请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137-EP 似乎是表3-12。 SPNU490第39页的引脚动作位域(4个选项)切换了列 C[4]和 C[3]。 我的应用包括写入一个 MCMP 指令、以将引脚操作从清零更改为置位、反之亦然。 当它不起作用时、我使用了每个引脚操作实际产生的数字。 下面是我在四条 MCMP 指令中找到的内容、每个指令具有不同的引脚操作。
e2e.ti.com/.../6303.Incorrect-HET-Instruction-Pin-Action.pdf
有人向 TI 确认这一点吗? 我在有关此问题的任何勘误表中找不到任何内容。