This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:如何为 I/O 引脚生成3.3V 脉冲

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754484/tm4c129encpdt-how-to-make-a-3-3v-pulse-for-i-o-pin

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好、先生、

毫无疑问、我需要使 I/O 端口用作3.3V 触发脉冲的输入引脚。 是否可以这么做  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们提供直接连接到 I/O 端口的3.3V 信号时会发生什么情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您必须确保 GPIO 引脚电流(正向/反向)不超过数据表电气部分规格、并且在为 MCU 供电之前未通电。 如果处理不当、即使是简单的外部触发脉冲也可以轻松地短接 MCU 轨 ESD 保护二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我的控制器 GPIO 引脚能够灌入18mA 电流、拉取12mA 电流