This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:引导加载程序跳转到.bin 映像、但跳转到.out 映像失败

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754932/ccs-tms570ls3137-bootloader-jumps-to-bin-image-but-jump-to-the-out-image-fails

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

我有通过 CCS 8.2生成的 app.out 和 app.bin 文件。 这两个都是同时从同一个项目生成的。

app.bin 是在编译后处理步骤生成的。

自定义引导加载程序将 app.bin 写入地址0x20040处的闪存、并通过指向该地址跳转到 app.bin 映像、应用程序开始成功运行。

但是、当引导加载程序在同一地址烧写 app.out、然后将 attemps 跳转到同一地址时、会发生连续复位、应用程序无法运行。

这是因为 app.out 文件以一些不可执行的胡说文件开头吗?

还有其他原因吗?

应用程序映像应采用.out 格式。 有任何意见/帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道在这个方案中期待 app.out 工作是否是错误的。
    我想知道只有在将 app.out 写入地址0x0且链接器文件相应时、app.out 才会起作用。
    应用程序映像是否必须采用.bin 格式、以便自定义引导加载程序可以跳转到应用程序?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Bin 文件是一个纯二进制文件、没有存储器重定位、很可能它有要加载的显式指令。 CCS8.x 输出文件使用 ELF 文件格式。 ELF 文件包含 bin 信息、但周围有许多其他信息:调试信息、符号等

    TI 引导加载程序示例仅支持二进制文件。 如果要使用 elf 文件、请修改引导加载程序以遵循 elf 格式:
    en.wikipedia.org/.../Executable_and_Linkable_Format