This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:rm48l952

Guru**** 2608135 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/752493/ccs-rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:DP83848-EP

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生/女士:

我们在项目中使用的是 DP83848-EP。  但我们正在尝试 配置 RMII 模式、但并未发生。

我们将 RX_DV /MII_MODE 设置为上拉、但 PHY 引脚端接它为低电平。 PBFIN1、PBFIN2和 PBFOUT 处的电压为1.8V。

我们将 LWIP 协议栈用于 TCP/IP。  Link_LED 和 Speed_LED 在上电后亮起、ACT_LED 闪烁1秒钟、然后熄灭。

RBIAS -我们将4.75KE 电阻器连接到 GND。

我随函附上了 DP83848-EP 寄存器状态、并随附了原理图 e2e.ti.com/.../3414.screenshot.docx。 请建议我如何 继续。

e2e.ti.com/.../3632.Ethernet_5F00_PHY_5F00_DEVICE_5F00_REGISTER_5F00_STATUS_5F00_APM.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RX_DV/MII_MODE 连接到信号。 该信号在复位时为高电平。 仅在复位时对堆采样。
    是否观察到适当的复位时序?

    您是否参考了此应用手册:
    www.ti.com/.../snla076

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Wade。

    感谢您的回复

    当我们按下 RESET 时、RX_DV/MII_MODE 变为高电平、然后释放 RESET 电平变为低电平。

    复位时间观测为250ms。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有 RX_DV/MII_MODE 上的上拉电阻?
    原理图未显示这一点。 如果可能、您能否在复位被置为有效/置为无效时提供复位和该引脚的示波器截图?

    该引脚的值在复位时被采样、并改变器件的运行。 您将需要在复位取消置位时将其上拉。

    此致、
    涉水