工具/软件:Code Composer Studio
我正在获得
#20标识符"GPIO_PA0_U0RX"未定义
#20标识符"GPIO_PA1_U0TX"未定义
我添加了 PART_TM4C123G6PM。
我添加了 pinmap.h 当我可以展开该头文件时、我甚至可以看到这些头文件。 我 无法理解为什么会出现此错误。 我正在使用 ADC 文件夹中的 TIVAARE SINGLE_END.c。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我正在获得
#20标识符"GPIO_PA0_U0RX"未定义
#20标识符"GPIO_PA1_U0TX"未定义
我添加了 PART_TM4C123G6PM。
我添加了 pinmap.h 当我可以展开该头文件时、我甚至可以看到这些头文件。 我 无法理解为什么会出现此错误。 我正在使用 ADC 文件夹中的 TIVAARE SINGLE_END.c。
我做了同样的事情、但我仍然遇到这些错误。
#10010 null:链接期间遇到错误;"adc_Sampler.out"未构建 adc_Sampler C/C++问题
"="">processors.wiki.ti.com/.../10234"> null:未解析的符号仍为 ADC_Sampler C/C++问题
gmake:***[ADC_Sampler.out]错误1 ADC_Sampler C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 ADC_Sampler C/C++问题
未解析的符号 UARTprintf、首先在./project0.obj ADC_Sampler 中引用 C/C++问题
未解析符号 UARTStdioConfig、首先在./project0.obj ADC_Sampler 中引用 C/C++问题
您好、Soummyadeb、
好的、这些错误不是很难解决的。 问题是您需要为 UARTStdio 调用链接正确的文件。
您需要做的是:
完成这些步骤后、请确保您的主.c 文件是顶部包含的 uartstdio.h 文件、如果是、请继续并尝试重新编译您的项目。 如果不是、您将需要在此行中为其添加 include:
#include "utils/uartstdio.h"
另一个一般供参考-如果您以这种方式向工程添加任何.h 文件、则链接的最后一步将询问如何将 uartstdio.h 文件添加到编译器 include-path。 为此选项选择"是"、因为它将自动处理所需的附加链接。