This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:TM4C1294KCPDT 跟踪引脚

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754493/tm4c1294kcpdt-tm4c1294kcpdt-trace-pins

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

我对 TM4C1294KCPDT 中可用的跟踪引脚有疑问。

我想捕获 tm4c 板(定制板)中代码的跟踪信息。

问题1:是否可以使用10引脚 JTAG 连接器获取布线信息、或者是否应该使用20引脚 ETM+DEBUG 连接器。

问题2:如果我 使用20引脚 ETM+调试连接器来捕获跟踪信息,那么可以为微控制器中可连接到调试连接器的跟踪时钟和跟踪数据引脚配置哪些引脚?

如果有人能对此有所了解、那将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户="sreya pm"]问题1:可以使用10引脚 JTAG 连接器获取跟踪信息,还是应该使用20引脚 ETM+DEBUG 连接器。[/quot]

    似乎 SWO 不包含在 EKXL/EVM 板的 IDCI 或调试接头引脚中、 SWD (ICDI) 主要产生寄存器和存储器访问能力。

    [引用 user="sreya pm"]我对 TM4C1294KCPDT 中可用的跟踪引脚有疑问。

    Cortex 跟踪宏单元(TPU)似乎 是一项传统功能、TM4C 跟踪引脚与 PWM 模块引脚重叠、数据表 26.信号表。 在 论坛中搜索过去的讨论结果表明  、需要昂贵的调试探针。  

    TPU 调试访问似乎需要精细的处理、 但我的意见仍然无用、因为它与 PWM 模块引脚重叠。 同样、 数据表中的 SWO 主题讨论在范围上也会产生误导!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用20引脚 ETM 连接器。 以下是"系统设计指南"中的图片: http://www.ti.com/lit/an/spma056/spma056.pdf

    数据表中给出了这些引脚:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。