This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:RX 中断

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754298/ccs-tms570ls0432-rx-interrupt

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

e2e.ti.com/.../2158.BCUconfig.rar

我无法通过中断接收任何内容。 这是我的配置。 我检查了 RD 寄存器、数据已接收、但从不会进入中断。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请描述您的硬件配置。 哪个设备/端口发送数据、哪个设备/端口接收数据。 您几乎可以在器件的每个模块中启用、并且由于附加的代码为空、因此不清楚具体的目标是什么。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCI1_TX 到 SCI1_RX 通过跳线连接到同一微控制器。 我假设在发送和接收时不能在同一微控制器上触发中断、但我想检查。

    此外、如果我没有启用 TX 上的任何中断、RX 上的中断仍然不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在所连接的项目中、SCI 端口的 Rx 和 Tx 引脚随接线缩短。

    按下按钮时、发送/接收5个字节。 MIBSPI 驱动器仅启用、因为按钮连接到其引脚之一。

    此代码适用于 XL2-TMS57012 LaunchPad。 它使用 TMS570LS1224 MCU、但可以轻松地将此代码移植到任何 LaunchPad。

    e2e.ti.com/.../8015.UART_5F00_TMS570LS1224_5F00_TX_5F00_RX.zip

    此致、

    米罗