This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:RM48L952

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754854/ccs-rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生/女士:

我们在项目中使用 RM48L952微控制器。 通过 SPI 进行 MIL 1553B 通信。 我们使用 MIBSPI1端口作为正常 SPI1、但通信未正常进行。

当使用 SPI2进行尝试时、它工作正常。 我们不会得到正常 SPI 和 MIBSPI 作为正常 SPI 之间的差异。

请给出建议、我们正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当 MIBSPI1在 SPI 兼容模式下工作时(SPI1驱动器从"Driver Enable"选项卡启用-而不是 MIBSPI1)、与 SPI2没有区别。

    此致、
    米罗