This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:BoosterPack2引脚排列说明

Guru**** 2928620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754799/tm4c1290ncpdt-boosterpack2-pint-out-clarification

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

我在确定 Booster Pack 的引脚排列时遇到了一些问题。 我正在尝试将 X6和 X7与表2-2中提到的 A、B、C、D 匹配(附加的图像)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harini、

    X6/X7是一对 BoosterPack 头、对应于表2-2中的信号。 A2、B2、C2和 D2全部位于 X6/X7上。 那么、您可以看看 BoosterPack 接口2。 对于 X6、从左到右的引脚列将为 A2和 B2、对于 X7、引脚列将为 C2和 D2。