This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM44L920:如何诊断振荡器漂移?

Guru**** 2931620 points

Other Parts Discussed in Thread: RM44L920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754282/ccs-rm44l920-how-to-diagnostic-oscillator-shift

器件型号:RM44L920

工具/软件:Code Composer Studio

如果振荡  器从16MHz 变为16.2MHz、则可能会产生 CAN 通信。

 诊断 RM44L920  中通过外设的振荡器偏移的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有多种方法可以检测振荡器频率偏移。 问题是可以准确检测到多少班次。 OSCIN 频率由 PLL "缩放"、并且相对于内部低功耗振荡器(HF LPO)时钟源作为双时钟比较器(DCC)的基准时钟输入、这个输出频率被"测量"。 然而、这个方法依赖于 HF LPO 比振荡器更加准确、这通常不是真的。 片上时钟监控器是一款时钟总损耗检测器、具有1/4 HF LPO 频率的低频和高频阈值。

    主振荡器应该是微控制器上最精确的时钟源。

    此致、
    Sunil