This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:制造封装中缺少 BOM

Guru**** 2608725 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/752554/launchxl2-570lc43-bom-is-missing-from-the-manufacturing-package

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43

大家好、

 

我正在为客户寻找 LAUNCHXL2-570LC43的 BOM。  

在 wiki 页面上:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/LAUNCHXL2-570LC43

 

有一个链接显示 LAUNCHXL2-570LC43和 LAUNCHXL2-RM57L 制造信息(Gerber、BOM) 、但缺少 BOM。

 

提前感谢、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    遗憾的是、*。zip 中不包含 BOM。 它可以从 Eagle 设计文件生成。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Miro 的回复、

    我不完全关注。 Hercules 团队的任何人能否提供用于此 LaunchPad 的 BOM? 它必须存在。

    此外,该链接标记为“Gerber,BOM”,使人们相信此处应该有 BOM。 如果不是这样、则需要对其进行重命名。

    请告诉我您的想法。

    谢谢、
    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已脱机并解决。 谢谢 Sunil!