Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, P82B715
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM44L920 主题中讨论的其他器件:TLC59116、 P82B715
尊敬的 Hercules 团队:
我的客户发现基于 RM44的 H/W 上的一些 I2C 问题是由 EMI 引起的。
它们确实有一个连接到 RM44的小型驱动器板(上面有 P82B715)和两 个较长的小型 LED 驱动器板的长导线(其中有一些 TLC59116)。
以下示波器波形图由直接位于布线上的 USB 示波器绘制。
他们正在努力阻尼 HF 谐波、但也尝试了解通信本身会发生什么情况。
因此,他们尝试找出与观察到的“短时钟”相关的 RM44行为的产生原因。
他们假定这与 μ I²C 总线的“时钟拉伸”功能相关,但在他们的情况下,时钟被缩短了…μ s
您能否帮助他们了解为什么 RM44x-I2C 在这种情况下会中断通信?
此致、
Matthias