工具/软件:Code Composer Studio
我想使用函数"pwmGetSignal()"来获取给定 PWM 信号的当前占空比和周期、该程序如下所示:
我通过 CAN 消息监控该值。 但我没有得到所需的结果。 (在最后三个字节中、正确的结果应为0x32/0xe8/0x03)。 给定的占空比为50% 、周期为1000us。
我不知道原因是什么。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我想使用函数"pwmGetSignal()"来获取给定 PWM 信号的当前占空比和周期、该程序如下所示:
我通过 CAN 消息监控该值。 但我没有得到所需的结果。 (在最后三个字节中、正确的结果应为0x32/0xe8/0x03)。 给定的占空比为50% 、周期为1000us。
我不知道原因是什么。
您好!
我稍微修改一下您的代码、以便对其进行一般测试。
以下是我的修改:
hetSIGNAL_t 信号;
hetSIGNAL_t TX_SIGNAL;
uint32_t i=0;
uint8_t TX_DATA[3];
uint64_t UDATA = 0;
hetInit();
对于(i=0;i=5000000;++I);
信号占空比= 10;
SIGNAL.PERIOD = 1000;
pwmSetSignal (hetRAM1、pwm0、SIGNAL);
pwmGetSignal (hetRAM1、pwm0、&TX_SIGNAL);
TX_DATA[0]=(uint8_t) TX_SIGNAL 占空比;
UDATA =(uint64_t) TX_SIGNAL。PERIOD;
TX_DATA[1]=(uint8_t) TX_SIGNAL 周期;
TX_DATA[2]=(uint8_t)((((uint64_t) TX_SIGON.PERIOD)>> 8);
和结果符合预期:
此致、
米罗