This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:清除 LOWBAT 标志

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754346/tm4c129xnczad-clearing-lowbat-flag

器件型号:TM4C129XNCZAD

您好!

我正在使用 TIvaware 函数来检查休眠电池的状态:

HibernateLowBatSet (HIBERNATE_LOW_BAT_1_9V);
HibernateBatCheckStart ();
while (HibernateBatCheckDone ()>0){//等待电池测量准备就绪
}
uint32_t lowBattery = HibernateIntStatus (false);
if (low-Battery & HIBERNATE_INT_LOW_BAT)>0)
返回 true;
} 

问题是、一旦设置了低电池电量标志、即使 VBAT 已恢复到阈值以上、它也会保持设置状态。 我唯一找到清除该位的方法是手动将 HIBIC 寄存器中的 LOWBAT 位置位。

因此、有两个问题:

1) 1)是否有可清除 LOWBAT 标志的 TIvaware 函数?

2) 2)在 TIvaware /CCS 环境中、直接寄存器访问的规范方法是什么?



但是、一旦 VBAT 降至该阈值以下、则由设置标志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    #include "hibernate.h"
    #include "hw_hibernate.h"
    
    ……
    /*清除低电池电量标志*/
    HWREG (HIB_IC)= HIBERNATE_INT_LOW_BAT;