This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU 系列之间的比较:Sitara、SimpleLink、MSP430、C2000和 Hercules

Guru**** 2607985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754215/comparison-between-mcu-series-sitara-simplelink-msp430-c2000-and-hercules

尊敬的 TI 官员:

我一直在寻找收集有关 TI 提供的不同 MCU 的信息的方法。 我想问您是否有 Sitara、SimpleLink、MSP430、C2000、Hercules、 这表明了一个 MCU 系列与另一个 MCU 系列有何不同? 如果不是,您是否想向我提供一个简短的段落,说明我要求的内容?

此致、
一个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thuan、

    这些系列中的每一个系列的单独产品页面都是查找您所需信息的最佳选择。

    Sitara --这不是 MCU。 它是一个需要外部存储器的处理器、通常是某种操作系统。  

    微控制器概述 -- MCU 产品系列概述。  

    SimpleLink --满足您的所有连接需求。

    MSP430 ----重点是传感和测量。

    C2000 -专注于实时控制。

    Hercules --专注于功能安全应用。