This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:多个 CSP#39;s 项目成本

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/753447/safeti-halcogen-csp-multiple-csp-s-project-cost

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

 

我们有两个 CSP (SafeTI Hercules 诊断库和 HALCoGen)、单个项目的额外成本为12000美元、多项目许可证的额外成本为25000美元。 一位希望同时使用这两个 CSP 的客户询问,这是两个 CSP 的价格(如果需要),还是两个 CSP 的价格?

 

提前感谢、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Billy、

    单个项目许可证的每个 CSP 成本为12、000美元、多项目许可证的成本为25、000美元。 因此、如果您为 SDL 和 HALCoGen 购买单项目许可证、则成本为24k 美元。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sunil、这使它完全清除。

    谢谢、
    比利