This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5144C-Q1:我是否可以为客户提供 RF430F5144C-Q 的任何数据表或封装信息?

Guru**** 2607985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/754147/rf430f5144c-q1-is-there-any-datasheet-or-package-information-of-rf430f5144c-q-i-could-offer-for-the-customer

器件型号:RF430F5144C-Q1

我的客户正在评估汽车的遥控免钥匙进入方案,他们已经评估了 NXP 的 NCF29A1,现在他们正在申请 TI 的方案。
我发现 TI 的 RF430F5144C-Q1功能与 NCF29A1相似,但 TI 网站上没有 RF430F5144C-Q1数据表。


NCF29A1具有以下功能:
(1) LF (低频)前端灵敏度和低静态电流、
(2)可以定义距离、限制激活范围、并控制与安全相关的遥控功能的实际距离、
(3)单芯片解决方案、包括 IMMO 应答器、UHF 发送器和 RISC 控制器、可实现新的安全功能、
(4)可在不同区域适应低于1GHz 的不同频率、范围为310至447MHz、868/915MHz (可根据要求进行配置、
(5)允许多通道射频跳频操作。
(6)广泛认可的 AES 算法。

因为我在 TI 的 SIT 上找不到任何介绍

E、我是否可以为客户提供 RF430F5144C-Q 的任何数据表或封装信息?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已向您发送了一个朋友离线讨论此问题的请求、因为有关该器件的信息仅在 NDA 下提供。